This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122EVM-U:如何在不使用PurePath Studio的情况下使EVM正常工作...

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1099675/pcm5122evm-u-how-to-get-evm-work-without-use-purepath-studio

部件号:PCM5122EVM-U
主题中讨论的其他部件:SRC4392

德拉斯,

使用USB电缆连接EVM和NB时,系统可以检测连接的新USB音频设备。

但是,如果播放音乐,我听不到EVM输出的任何声音!!

我应该如何让EVM输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter;

    让我来看看它的EVM,周三之前还会再来的。

    此致,
    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,很抱歉昨天没有回复您。  从您的照片中可以看到跳线,但没有多少跳线需要处理。

    如果您参考用户指南, 您将看到其中的完整示意图,您可以跟踪调试的各种信号。

    跟踪Din和各种时钟从USB出来,然后转到TAS1020 , 然后转到SRC4392。 如果您在 电路板模拟部分的测试点探测Din,CLK,LRCLK,则很可能没有收到这些测试点的一些信号 (W3具有跳线阵列,可将板的数字端连接到模拟端和这些测试点)

    如果您看不到其中一个或多个信号,则需要将 其追踪回来并查看I2S信号未正确输出的位置,您的问题可能是SRC输出或TAS输出。

     我还会尝试使用其他输入,看看是否还有任何问题,只需记住修改跳线。

    您的帖子标题是“如何让EVM在没有PPC的情况下工作”,这是否意味着您使用PPC尝试了它,EVM工作正常?

    此致,

    Arash