This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:TAS5548多通道DIN混合和从SDOUT发送的问题

Guru**** 2528450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1100576/tas5548-question-for-tas5548-multi-channels-din-mix-and-send-out-from-sdout

部件号:TAS5548

大家好,

我们的客户正在寻找一个多通道I2S DIN混合解决方案,并发送到一个SDOUT解决方案,我希望TAS5548可以成为该解决方案的理想选择,如下所示结构图所示。 但我们需要您的支持来仔细检查我们能否做到这一点,并为我们提供一些TAS5548的示例配置。 您能帮您支持吗?

要求:

1. 4通道I2S DIN混合后EQ或旁路EQ。

2.1通道I2S DOUT。

3.所有DIN和DOUT共享相同的MCLK/BCLK/LRCLK时钟。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacky。

    我认为TAS5548满足了您列出的要求,很遗憾我们没有这样的示例配置。

    您可以参阅TAS5548数据表第97页中提到的用例1。

    此致。

    魏秋。