This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:D类音频放大器输出剪辑和设备可靠性

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1100283/tpa3255-class-d-audio-amp-output-clipping-and-device-reliability

部件号:TPA3255

您好,

我们在新设计中使用TI TPA3255。 我们正在使用50.0 VDC PVDD电源运行此设备。 4欧姆负载的PVDD规格:51.0 V典型值,53.5 V最大值 在此应用程序中,该设备在PBTL模式下配置为2欧姆负载。

我的问题是:操作此D类放大器是否安全,在该类放大器中,输出有时会随着非常响亮的音乐而剪切? 具体而言,峰值输出电压在大约47 V峰值时开始削波。 我们希望将峰值输出信号一直驱动到50 V峰值或略高。

这是否会影响安培的可靠性? 是否有加热问题或过压问题需要注意?

谢谢,John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    如果您不介意剪裁。

    它应该适合您的应用。

    关于加热和过电压问题,我们目前还没有遇到过这个问题。

    我想你可以尝试一下。

    谢谢。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    感谢您的回复。 我想再问一个相关的问题。 TI D类放大器的最大峰值输出电压比PVDD电压低约3V。 当输出电压超过此限值时,它会被剪贴并产生高频噪声(60至80 kHz振铃)。 您是否可以推荐一种过滤噪音的首选方法?

    谢谢你,John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John

    通常,我们会确保在使用放大器时不会发生剪切。

    根据您的情况,您可以尝试使用具有60kHz切断频率的低通滤波器吗?

    下面的页面介绍了LC滤波器的设计。但我们通常为音频信号设计它。

    www.ti.com/.../LCFILTER-CALC-TOOL

    杰西