This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3008:SYSCK的频率稳定性

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5548, PCM3008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1100345/pcm3008-frequency-stability-for-sysck

部件号:PCM3008
主题中讨论的其他部件:TAS5548,

您好,

提供给系统时钟(SYSCK)的时钟源的频率稳定性是+/- 50ppm (标准值)。
建议将此值作为时钟源规格吗?
例如,TAS5548数据表第9页中提到了XTAL频率容差,如下所示。
请问您是否有任何建议的PCM3008规格?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    12.288MHz时的50 ppm将提供大约614Hz的频率变化和大约8ps的时钟抖动,所以没关系。 我们的目标是低于50ps。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pdjuandi-san,您好!

    感谢您的及时回复。

    我理解。

    此致,
    加藤