This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421QPWP*Q1:恒定的嘶嘶声

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1099944/tas5421qpwp-q1-constant-hiss-noise

扬声器持续发出嘶嘶声,但未播放音频源。

随附的是原理图设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Srinivasa。

    我认为您可以通过以下步骤来考虑此问题:

    1. 您能否将静音针脚设置为高待机针脚低,然后观察是否存在相同的问题? 如果问题仍然存在,则可能不是芯片的问题。
    2. 如果问题在上述操作后消失,您可以用电阻器更换扬声器。 然后,您能否 观察输入波形(IN_PIN_N之间的差分电压)和电阻器上的电压 ,并确认是否没有输入或干扰? 如果方便,您可以将波形发布给我们吗?
    3. 另一个问题是,您的音频输入电路的连接方法不是很常见,您能否简要说明一下? 我建议您 修改数据表中推荐的电路。

    此致

    魏秋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将静音针脚设置为高待机针脚低,然后观察是否存在相同的问题? 如果问题仍然存在,则可能不是芯片的问题。

    Srinivasa::.将待机引脚设置为低电平后,不会出现嘶嘶声。

    如果问题在上述操作后消失,您可以用电阻器更换扬声器。 然后,您能否 观察输入波形(IN_PIN_N之间的差分电压)和电阻器上的电压 ,并确认是否没有输入或干扰? 如果方便,您可以将波形发布给我们吗?

    Srinivasa::好的,会试试这个并分享结果。另一个问题是你的音频输入电路的连接方法不是很常见,你能简单解释一下吗? 我建议您 修改数据表中推荐的电路。

    Srinivasa::我正在等待硬件专家的回答, 收到回答后我会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将静音针脚设置为高待机针脚低,然后观察是否存在相同的问题? 如果问题仍然存在,则可能不是芯片的问题。

    Srinivasa::.将待机引脚设置为低电平后,不会出现嘶嘶声。

    如果问题在上述操作后消失,您可以用电阻器更换扬声器。 然后,您能否 观察输入波形(IN_PIN_N之间的差分电压)和电阻器上的电压 ,并确认是否没有输入或干扰? 如果方便,您可以将波形发布给我们吗?

    Srinivasa::好的,会试试这个并分享结果。

    另一个问题是,您的音频输入电路的连接方法不是很常见,您能否简要说明一下? 我建议您 修改数据表中推荐的电路。

    Srinivasa::我正在等待硬件专家的回答, 收到回答后我会更新。