This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:高电平输出纹波

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1102470/ne5532-output-ripple-at-high-level

部件号:NE5532
主题中讨论的其他部件:OPA210

大家好,

我的客户在使用NE5532P时遇到了问题,以下是有关输出的原理图和波形。

您可以看到输出有纹波。 您是否有任何好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是PIN1上的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    这是由于反馈中的相位滞后而产生的振荡。 390k是一种高电阻;因此即使输入引脚和电路板的小电容也会造成稳定性问题。 作为测试,尝试在R225顶部焊接4pF至22pF电容器。

    要在不更换电路板的情况下进行修复(添加此类封盖),请尝试将反馈电阻器从[390k,100k]更改为[39k,10k]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您的建议。

    我会告诉客户并获得反馈。

    这是一个旧设备,客户希望使用它来控制PWM。 是否有适合此EE?的设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    电路是一个线性放大器,其增益接近3.3 ;什么是输入信号和所需的输出信号?

    不连接其它放大器是不好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您的回复,客户希望使用放大器生成PWM来控制功率的MOSFET。 输入是MCU输出3.3V信号。 我建议客户使用OPA210来生成Pulse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    这里还有其他门控

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/products.html#sort=p1130;asc