This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251问题

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1102306/tpa3251-tpa3251-issue

部件号:TPA3251

您好,  

我们将TPA3251D2用于音频电源设计,我们选择了2N +1输入模式,现在我们遇到了如下测试 结果所示的设计问题:

示意图如下所示:

测试结果如下:

1.我们在开机时测试/Reset和/Fault波形,/Reset为低电平:

2.我们在开机时测试/Reset和VDD波形:

3.我们测试/Reset和/Fault以及手动复位:

4.我们测试输出,当我们手动重置时,电源正常,然后在大约5秒后没有输出电流;

我们认为我们的设计是错误的,并且重置仍处于低电压状态,我们不知道如何解决此问题,请仔细阅读并提供您的意见,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    您是否还可以帮助检查步骤4中的/CLIC_OTW?

    数据表中的错误报告可能会告诉我们一些信息。

    谢谢。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    /Fault和/CLip_OTW 都很高,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    这非常紧急,我们需要将主板提供给最终客户进行评估,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    重置信号通常由外部设备提供。

    因此,如果手动控制可以使设备正常工作,这意味着放大器没有问题。

    因此,客户表示放大器将强制重置针脚过低?  

    但是/fault和/clip_otw显示正常,这意味着放大器没有问题。

    谢谢

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    是的, 我们模拟重置信号, 输出正常,但仅为5秒;

    并且/reset仍然很低,它与定时表不同,因此我们需要知道如何解决这个问题;

    我们 是否总是强制上推/重置为高? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    是的,当放大器工作时,您需要保持/重置高电平,外部信号来自您的控制MCU。

    在操作放大器期间,您不能删除/Reset信号。

    谢谢。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这个是RESET是否一直拉高,拉回有一个功耗大问题约10W,一直会存在,而且音量调不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

             早上好,我是深圳拓普泰克陈文洪,第一次接触这个聊天软件不熟悉,请见解,我们正在研发一个新产品AMP蓝牙功放,现遇到一个以上所讲问题,在上电时功放无输出,然后把RESET脚长时间拉高就有输出了,但功耗非常大约10W多(24V 0.5A)请帮忙给个建议。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    您能否帮助我们的最终客户Shenzhen Top-Tek查看以下问题描述,他们需要您对TPA3251的技术支持,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:ö m

            不好意思,哦,搞错人了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    复位引脚需要保持高位,否则放大器 将不工作。

    关于您的功耗问题,您能否告诉我您的扬声器的最大功耗?

    您的PVDD电压是多少?您希望扬声器工作的功率是多少?

    根据我的理解,如果你让放大器工作和播放音乐,10W并不奇怪?

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:ö m

    1:我们的理想要求扬声器输出功率能达150W以上,

    2:PVDD的输入电压是29V,GVDD为12V

    3:所有目前我们的产品功率是不正常的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我的电子邮件。jesse-ji@ti.com

    我们可以通过电子邮件进行讨论吗?

    谢谢。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件继续讨论。