This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:有关时钟配置的问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1103081/tlv320adc3101-question-about-clocks-configuration

部件号:TLV320ADC3101

大家好,

  我们在TLV320ADC3101的实验中遇到了一些意外情况。

  我们正在尝试从TLV320ADC3101获取立体样片,作为I2S从属设备。  主设备的MCLK为12.8MHz,计划采样速率为50ksps。 根据我们的理解和提供的时钟工具,这可以通过简单的时钟划分来实现。 我们选择MCLK作为ADC_CLKIN输入,并设置NADC=1,mAdc=2,AOSR=128。 50kHz WCLK和3.2MHz BCLK也由主设备生成并连接到CLK引脚。 所有时钟信号都已通过示波器验证,但我们在DOUT引脚上只得到了无效的数字,如032767,-3.2768万,...。  

  我 已经检查了参数组合的种类。 有趣的是,当mAdc设置为3或4时,我们可以获得读数, 得到的数据在某种程度上是合理的,除了mAdc=4,每个采样点重复一次(A A B B C D ...),当mAdc=3时,重复问题每隔一个数字(A B B C D ...)发生。 我认为这可以验证PCB上的硬件连接,重复问题是由于时钟速度不够快造成的。 但是当我设置mAdc=2时,无法从DOUT获得有效的数字。

  有人能给我们一些关于这个问题的提示 吗?我们如何解决这个问题? 谢谢。

附注:寄存器是根据 数据表上的示例设置的。

//第0页:
{0x00,0x00};//选择第0页;
{0x04,0x00};// MCLK作为PLL CLKIN和编解码器
//{0x05,0x11};// PLL向下,P = 1,R = 1; (未使用)
//{0x06,0x04};// PLL J = 16; (未使用)
//{0x07,0x00};// PLL D-Val MSB = 0; (未使用)
//{0x08,0x00};// PLL D-Val LSB = 0; (未使用)
{0x12,0x81};// NADC通电,N=1
{0x13,0x82};// mAdc通电,M=2;
{0x14,0x80};// AOSR = 128

{0x1B,0x00};//I2S,16位,BCLK输入, WCLK输入,禁用DOUT 3-state
{0x3D,0x01};//选择ADC信号处理块PRB_R1

//第1页
{0x00,0x01};//选择第0页;
{0x33,0x00};//未使用麦克风偏置
{0x3b,0x00};//左PGA = 0dB
{0x3c,0x00};//右PGA = 0dB

{0x36,0x0F};//左通道= IN1L (P)- IN1R (M)差分
{0x37,0x3f};//右通道= IN2R (P)- IN3R (M)差分

//第0页
{0x00,0x00};//选择第0页;
{0x51,0xC2};//打开两个ADC
{0x52,0x00};//取消静音音量控制并将微增益设置为0dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bo,

    您的时钟设置应该正常。 我设置了它,并且能够获得正确的数据:

    我已附加了第0页和第1页的寄存器转储。 请参阅这些内容并查看是否有帮助。 请注意,使用时,电源顺序应遵循PLL > NDAC > MDAC。

    e2e.ti.com/.../ADC3101_5F00_Page0.xls   e2e.ti.com/.../ADC3101_5F00_Page1.xls

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

      非常感谢 快速回答和参考寄存器设置。 令人兴奋的是,我们看到的波形符合我们的预期。  我想我也应该转储寄存器设置并检查它们。  

      非常感谢!

    此致,

    波