This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2876:不需要静音功能

Guru**** 2685605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1101393/lm2876-mute-function-not-required

部件号:LM2876

各位专家,您好!

你好。 请求有关此查询的帮助:

在零件号LM2876TF/NOPB中,我想知道当引脚8保持打开时会发生什么情况。  我的电路不需要静音功能。 我们能否保持引脚打开,它如何影响我的电路性能?

此外,我们还需要了解V形在计算RM电阻时的值。 我需要考虑哪些价值?

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Archie

      左针脚8打开将使设备进入静音状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow,您好!

    感谢您的回复。

    希望进一步澄清此问题。 参见以下几点:

    1. 如果引脚8保持打开状态,设备是否完全处于静音状态?
    2. 如果我不想在电路中使用任何静音功能,该怎么办?

    非常感谢。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Archie

      如果您不想使用静音功能,请将引脚8处的电阻器直接连接到GND。 电阻值可通过以下公式计算。 使用您正在使用的V形电压,保持电流略大于0.5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow,您好!

    感谢您的指导。

    您能否帮助我们澄清以下几点:

    第一
    如果未使用静音功能,则仅将电阻器连接到接地的8号插针就足够了。 我们是否需要开关S1和电容器CM。

    2号
    引脚7为GND。 是否直接连接到地线? 我们是否需要晶体管Q1和电容器CA。 请说明它对电路性能有何影响。

    谢谢!

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Archie

    1.不需要S1和CM。

    2.您在那里展示的图片是使用的单电源。 CA用于创建DC偏置。 如果可以单独提供V+和V-,则可以将引脚7连接到GND。 如下图所示。 有关详细信息,请参阅数据表。