This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5424A:与以前版本相比的更改

Guru**** 2483965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1103721/tas5424a-changes-from-previous-version

部件号:TAS5424A

您好,  

是否有明确TAS5424,TAS5424A, B和C版本之间的更改的信息?

在零件短缺的这些天中,必须了解此零件已更新,因此发生了哪些更改。

具体而言,我需要知道TAS5424是否可用于目前使用TAS5424A的设计。


谢谢!

Steve Scarlata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    TAS5424不再可用。  我将脱机发送一个大文件。

    此致,
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg, 谢谢, 这对我们的设计向前推进非常有帮助。

    但是,出于某种原因,我们的PCB供应商有一堆5424库存,希望使用它们。

    对于5424和5424A之间的更改,您是否具有相同的信息?

    谢谢, Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我没有这方面的任何数据。  这一变化是13年前作出的。

    此致,
    Gregg Scott