This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721:在自定义主板上集成Android中的调整文件

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1103799/tas5721-integrate-tuning-file-in-android-on-a-custom-motherboard

部件号:TAS5721

您好,

我们已将TAS5721集成到能够运行最新Android固件的MediaTek MT8385定制主板上。 我们已使用TAS5721 EVM和纯路径控制台软件对扬声器进行了优化。 如何将此调谐文件应用到定制主板? 是否有我们可以使用的驱动程序? 我们了解I2C协议可用于设置寄存器。 很抱歉,我们对此没有任何看法,希望有人能在这里提供帮助。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很遗憾TI没有这些固件(如Android或其他)的驱动程序。

    也许您可以询问MediaTek是否可以帮助您使驱动程序实现使用i2c协议的设置寄存器。

    谢谢

    杰西