This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5162:TAS5162的备份解决方案

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5162, TAS5631B, TAS5634, TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1103657/tas5162-back-up-solution-for-tas5162

部件号:TAS5162
主题中讨论的其他部件: TAS5631BTAS5634TAS5630B

大家好,

 我的客户正在寻找TAS5162的备用解决方案 ,电源电压为36V,2 x BTL,最大100W/4ohm, THD+N<1%@100W, THD+N<0.1% @1W,  SNR>100 dB (A加权),电源状况良好,此处的最佳选项是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holly

      很抱歉,此处没有供应信息。 我想你可以试试TAS5630B/TAS5631B/TAS5634</s>5631 5634