This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:音频论坛

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1102611/tas5805m-audio-forum

部件号:TAS5805M
主题中讨论的其他部件:TAS5805

 您好,我想将芯片配置为在2.0配置中工作,并将有关均衡器部件的DSP设置正常工作,尽管输入混合器似乎不适用。 即使我尝试不同的配置,我也无法从立体声到单声道(这意味着左右两侧都将单声道作为输入,并由不同的均衡器进一步调整)。 如果您需要进一步的详细信息以确定导致此问题的原因,请告诉我。 感谢您的回复,Adam Sojka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    您的意思是要完全单独地传输L和R信道信号?

    您是否尝试过高级输入混合?

    您可以将增益设置为-110,这样两侧不会相互影响。

    谢谢。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我的意思完全相反,我总是选择左和右分色,即使我选择单声道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    如果选择configure 2.0,则表示立体声模式。 我不理解如何在configure 2.0中选择"mono"。您的意思是向L和R输入相同的信号?

    如果你想要单声道模式,我想你需要选择2个扬声器的Mono 1.1或1个扬声器的Mono 1.0 PBTL。我认为这是真正的单声道配置。

    谢谢。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用1.1时,我在PPC3中找不到高音扬声器的交叉,这就是我想要使用立体声(2.0)并调整低音扬声器的右声道均衡器和高音扬声器的右声道均衡器的原因。 但即使我选择输入混音器为单声道,我仍然只能让左声道使用高音扬声器均衡器播放左声道,反之亦然。 即使我在2.0的输入混音器中选择了单声道,我也不会得到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我的解释不明确,我很抱歉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam  

    您的情况是:1个输入信号是单声道,您想将其分离为低频和高频,并将其分别输入至低音扬声器和高音扬声器?

    我理解正确吗?

    我想你可以在高频DCR中找到串扰。

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎更加复杂,我尝试了所有可能的配置,甚至是您在回复中提到的配置,但我仍然无法获得单声道输出,信道路由未更改(仍然存在立体声分离)。 我的设计中可能有一些更严重的缺陷,但我感到困惑,因为其他DSP设置应用于输出的最终信号(例如 EQ设置)。 是否有任何可能导致此问题的原因? 可能是如何将寄存器状态从微控制器发送到TAS5805...?

    提前感谢

    Adam Sojka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    我仍然对你所说的"单声道"输出感到困惑。

    您能给我展示一个您希望如何处理信号的图表吗?

    寄存器状态已由i2c发送,一旦您使用PPC3在DSP中完成参数设置,就可以导出这些寄存器值并通过微控制器发送它们。

    谢谢。

    杰西