This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:IIR均衡器

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1103493/tas5805m-iir-eq

部件号:TAS5805M
主题中讨论的其他部件:TAS5805

大家好,

  我的客户正在评估TAS5805 IIR EQ,当配置IIR b0 -> B1 -> B2 -> A1 -> A2时,他们发现结果与竞争对手的芯片不同,请参阅随附的图片。 请确认是否有任何序列要求或任何其他功能可能导致差异?

1.31.5813万397459727474014812</s>39.7459万 72.7474万1.4812万

-0.79.0129万705121972225612126</s>70.5121万 97.2225万61.2126万

0.48.5556万822242376950882203</s>82.2242万 37.695万88.2203万

-0.43.0327万6250879797815202</s>62.5087万 97.97815202亿

0.41.8946万602181987148849629</s>60.2181万 98.7148万84.9629万

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holly

      我们的EQ参数的工作方式如下所示。 请您检查它是否与您一侧的另一个芯片完全相同。 也许向我们展示芯片的EQ结构。