This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC20:Vil,VIH和IOL信息

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1103743/tlv320aic20-vil-vih-and-iol-information

部件号:TLV320AIC20

各位专家,您好!

你好。

您能否教我们如何识别器件 TLV320AIC20IPFB的VIL,VIH和IOL?

检查时,D/S不提供这些信息。

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    将这些值视为逻辑电平检测,VIH输入以上被视为高电平,而VIL以下被视为低电平等

    也许本培训视频可以提供帮助。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-switches-and-muxes-outputinput-logic-levels-voh-vol-vih-vil

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    感谢您的回复。

    我本应该进一步说明这个问题 。 我知道这些参数的用途(VIL,VIH和IOL)。 我们需要的是这些电平与Vdd的范围,以及如何确定低电平(IOL)的源输出电流,特别是 TLV320AIC20IPFB器件。

    这些值显示在其他音频编解码器的D/S中,但不显示在该编解码器上。

    感谢您的指导,

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些VIL和VIH通常为VDD的0.3和0.7。 此设备没有IOL。