This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:噪音问题

Guru**** 2892990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754, PCM1753-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1103533/pcm1754-q1-noise-problem

部件号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他部件:PCM1754PCM1753-Q1

问题是,如果关闭静音针脚,则会有底部噪音。 无论是否配置了IIS,都可以通过将tp74对地短路来略微降低噪音。 现在请咨询您,

1:未配置IIS时出现噪音的原因是什么?

2:配置IIS后,噪音变大。 可能的原因是什么?

以下是测量的波形。 如果有疑问,请及时沟通。谢谢。

b40电流状态:SCK高电平,bck高电平,数据低电平,lrck高电平。 无噪音

C52等效配置:SCK高电平,bck高电平,数据低电平,lrck高电平。 底部噪音

黄色为 TP72波形,蓝色为 PCM1754的8引脚输出。

LRCK:

Tp74接地  

数据

bck

SCK

Tp74接地

TP74未接地