This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TJ关于TAS5805

Guru**** 2560890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1102884/tas5805m-tj-about-tas5805

部件号:TAS5805M
主题中讨论的其他部件:TAS5805

您好,先生,

 我的客户想向TAS5805的TJ咨询他们的DQA测试。 请您帮忙提供吗?  我们看到有一个OTW规范。 (135C)。 是否用作TJ?  

此致,

Gary Teng说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teng

    您的意思是晶圆温度吗?

    您可以使用下面的公式计算:

    TJ=Ta+θja×P

    TA是环境温度。

    P是力量

    θja如下所示:

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

     我们知道要计算TJ。 我们想知道TAS5805的最大TJ。 请为我们的客户检查。 谢谢。

    此致,

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gary

    135只是散热折页机返回的阈值。

    您可以使用过热错误阈值160作为最大Tj。

    谢谢

    杰西