This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:计算当前条件;(OCE & IOC)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1103939/tas5825m-to-calculate-over-current-conditions-oce-ioc

部件号:TAS5825M
主题中讨论的其他部件:TPA3221

大家好,

我收到了客户关于我们的Amp IC过电流状况的问题。

问题1. 如下面的数据表捕获所示,OCE和IOC之间有何区别? 它们分别来自TPA3221和TAS5825M。   

问题2. 如果它们相同,在测试OCEthres时,其典型负载值是多少? 对于TPA3221,额定峰值电流以1Ω Ω 负载进行测试。  

问题3.  我们是否有输出电流与负载阻抗的特性图?

提前感谢您的参与,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jay

    1.它们是一样的。

    2.在我们的验证测试中,我们将OUTP/OUTM直接短接到GND以创建OC故障,而不是负载测试。

    3.您是指最大输出电流与负载?  我建议您使用数据表中定义的最大输出功率,并计算具有不同负载的电流。 未使用OC值进行负载计算。 OC值与负载无关。