This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:该器件的热性能信息是什么?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110163/src4190-q1-what-is-the-thermal-information-for-this-device

器件型号:SRC4190-Q1
主题中讨论的其他器件:SRC4190

尊敬的团队:

请帮我分享我们器件的热性能信息吗?  θJA,θJB、θJC 的值是多少?

我的客户正在寻找 异步_sample_rate 转换器器件、但我们的温度范围仅为-40-85、其要求为-40-105、因此他们希望使用热性能信息来评估热性能。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    他们可以参阅 SRC4190数据表的第4页、该页中包含了所有必需的信息。 该信息对 Q1版本也有效。

    此致、

    Arash