This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140EVM-PDK:设置 PurePathConsole 进行测试时出现问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109575/pcmd3140evm-pdk-issue-setting-up-purepathconsole-for-testing

器件型号:PCMD3140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:PCMD3140

您好!

希望是一个简单的问题。 希望使用 PCMD3140评估套件测试4麦克风配置。 我已拥有该套件、并已申请并下载 PPC3。 我可以安装并登录、但除了通用"I2C-MASTER"应用程序之外、我看不到任何可用的应用程序。 我可以使用 I2C 主应用程序连接到电路板、但这本身并不是特别有用。 使用 PCMD3140对4个麦克风配置执行一些测试和评估时缺少什么? 我找到的用户指南建议我需要下载 ADCx120EVM-PDK GUI?

谢谢、

~Jermey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jeremy

    正确答案:您需要 ADCx120EVM GUI (PCMD3140是相同的器件、但没有 ADC)。 请访问此处以申请获取应用 程序:www.ti.com/.../PUREPATHCONSOLE

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我还没有收到任何回复、但我想这可能需要另外一天的时间。 将尝试发出另一个请求、但我已按如下方式输入:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    没关系。 如果您在几天内没有收到回复、请回复、我们将看到您是否可以直接访问。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在可以访问、谢谢!