This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521:将 TAS2521与 LM4670搭配使用

Guru**** 2924630 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2521, LM4670, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1108907/tas2521-using-tas2521-with-lm4670

器件型号:TAS2521
主题中讨论的其他器件: LM4670TPA2011D1

您好!  

我正在尝试使用 TAS2521IRGET 扬声器放大器和 LM4670SD/NOPB 功率放大器来设计电路。

在之前的设计中、我们仅成功使用了基于 TAS2521的电路、如下图所示:  

TA2521 Audio Amplifier Circuit

然而、事实证明输出功率太小、无法满足我们的需求、因此我们决定在电路中添加 LM4670作为附加放大器。

新电路由 TAS2521组成、该电路由 MCU 通过 I2S 协议进行控制、驱动 LM4670的输入。 然后、扬声器连接 到 LM4670的输出、如下图所述:

 TAS251 with LM4670 Circuit

根据 LM4670数据表中的图32选择了 C303、C304、R217和 R342。 L7、L8、C218、C219未通过预览设计。  

现在、我正在阅读 此威胁- LM4670:LM4670SD/NOPB 无法输出声音 、在实施推荐的解决方案后、原始海报的电路 与我们的电路非常相似。 但是、他声称他的音量非常低。  

下一个图中可以看到用户电路、红色部分是其他用户推荐的解决方案、我相信原始海报已经实现。  

立即、我可能会怀疑 TA2521设计用于驱动一个小阻抗扬声器、而现在他必须驱动一个0.1uF 电容器和一个150k Ω 电阻器。 但这些值来自 LM4670数据表。

另一个想法是、150k Ω 电阻器仅为放大器提供6dB 增益(根据 LM4670数据表中的公式2)、降低电阻器值会增加增益、但会降低扬声器性能(THD+N)。  

无论如何、考虑到这些电阻器和电容器的值、我担心我的电路不工作。 您建议如何将这两个组件连接在一起?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DevID、

    我对将 TAS2521连接到 LM4670的第一个顾虑是、您计划使用 TAS2521的 D 类输出。 您首先需要在 D 类输出端添加一个 LC 低通滤波器、因为类似 PWM 的信号很可能不会用作 LM4670的输入。

    或者、您可以考虑使用 HPOUT 而不是 SPKP/SPKM、在这种情况下、我认为 LM4670需要不同的增益。

    您还可以考虑 LM4670的一些替代方案、这是一款支持有限的传统器件、因为没有可用的 EVM 或模型。 TPA2011D1或类似产品可能适用于此应用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。 我根据您的建议进行了一些修改-我将 LM4670切换到  TPA2011D1 并添加了 LC 滤波器。

    您认为此设计可行吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DevID、

    更新后的原理图看起来正常。 通常建议使用较低的增益电平来保持低噪声并使器件保持在其最佳工作区域、但您可以测试此增益并评估性能。
     有一些空间可以降低 RC 滤波器的截止频率。 这些 L 组件实际上是电阻器、对吧?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    L 组件实际上是铁氧体磁珠、但它们也可以是电阻器。 我想我会用30kHz RC 滤波器(1kΩ μ F、4700pF)替换它们。

    感谢你的帮助、

    DevID