https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1108907/tas2521-using-tas2521-with-lm4670
器件型号:TAS2521主题中讨论的其他器件: LM4670、 TPA2011D1
您好!
我正在尝试使用 TAS2521IRGET 扬声器放大器和 LM4670SD/NOPB 功率放大器来设计电路。
在之前的设计中、我们仅成功使用了基于 TAS2521的电路、如下图所示:
然而、事实证明输出功率太小、无法满足我们的需求、因此我们决定在电路中添加 LM4670作为附加放大器。
新电路由 TAS2521组成、该电路由 MCU 通过 I2S 协议进行控制、驱动 LM4670的输入。 然后、扬声器连接 到 LM4670的输出、如下图所述:
根据 LM4670数据表中的图32选择了 C303、C304、R217和 R342。 L7、L8、C218、C219未通过预览设计。
现在、我正在阅读 此威胁- LM4670:LM4670SD/NOPB 无法输出声音 、在实施推荐的解决方案后、原始海报的电路 与我们的电路非常相似。 但是、他声称他的音量非常低。
下一个图中可以看到用户电路、红色部分是其他用户推荐的解决方案、我相信原始海报已经实现。
立即、我可能会怀疑 TA2521设计用于驱动一个小阻抗扬声器、而现在他必须驱动一个0.1uF 电容器和一个150k Ω 电阻器。 但这些值来自 LM4670数据表。
另一个想法是、150k Ω 电阻器仅为放大器提供6dB 增益(根据 LM4670数据表中的公式2)、降低电阻器值会增加增益、但会降低扬声器性能(THD+N)。
无论如何、考虑到这些电阻器和电容器的值、我担心我的电路不工作。 您建议如何将这两个组件连接在一起?