This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:原理图审阅?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6166A2, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1106353/tpa6166a2-schematic-review

器件型号:TPA6166A2
主题中讨论的其他器件: LM358

您能否查看随附的原理图? 它主要来自 TPA6166A2 EVM。 "SPKR"和"MIC"应为线路电平、MIC 上具有高阻抗单端负载。 在 TRRS 插孔处添加 ESD 二极管、因为系统应在控制不良的环境中使用。 SCL 和 SDA 上拉至1.8V 在原理图中的其他位置。

SPKR 上有一个低通滤波器、这是因为系统中可能有大于10kHz 的噪声源、而这个系统主要用于只处理语音。 音频源为单声道。

要对两个或多个此类器件的麦克风输出求和、您建议使用什么-每个器件上的10k 系列端接、在输入端连接到运算放大器?

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉、这个原理图审核的延迟、目前团队中的大部分人都不在办公室。 我可以查看原理图、并与团队讨论如何将麦克风输出相加的最佳选择。 我明天会作出深思熟虑的答复

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有回复? 没有看到任何东西。  

    最棒的

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有回复? 没有看到任何东西。  

    最棒的

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很抱歉耽误你的时间、我们今天会给你回复。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我和另一位应用工程师一起看了一下、我们看不到原理图中的任何主要问题。 使用10k 加法电阻器对于多个器件应该可以正常工作、但请注意、您可能需要调整电容器 C2的值、以确保在添加更多10k 加法电阻器时不会影响频率响应。 根据负载的不同、您可能需要缓冲器、也可能不需要缓冲器。 请记住、长电缆会增加电容、在这种情况下、缓冲器会很有用。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发送。 这和求和都在一个 PCB 上。 我可以在10k 求和电阻器之前的每个麦克风输出上放置一个 LM358、以绕过求和的频率偏移。 输入一些无填充的零、让我们对其进行一些处理。

    谢谢!
    Steve