This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3140EVM-PDK:登录到 PPC3后、我无法看到任何应用

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109891/adc3140evm-pdk-i-cannot-see-any-app-after-logged-onto-ppc3

器件型号:ADC3140EVM-PDK

我购买了 ADC3140EVM 板、并按照数据表从 TI.com 下载 PurePath Console 3。

我已请求下载 PurePath Console 3、但尚未收到回复、因此我复制了一个安装程序并完成了安装。

但是、当我在安装后打开并登录 PPC3时、我无法在主窗口中找到任何应用。

当我想升级时,它给了我以下信息。  

有人能告诉我这是什么吗? 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    您还需要在请求的同一页面上请求访问 ADC3140 PPC3应用。 访问后、它将显示在此处: https://www.ti.com/securesoftware/docs/securesoftware

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。

    我转到了我请求 PPC3的页面,但我找不到"ADC3140 PPC3 APP"或看起来很熟悉的内容,您能告诉我如何找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    您应该会看到此页面并按如下方式进行填充:  

    确保填写整个表格。

    此致、

    Jeff