This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:在 AVDD=IOVDD=1.8V 的条件下、左通道和右通道 THD+N 有很大差异

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109256/tlv320adc5120-under-avdd-iovdd-1-8v-the-left-and-right-channel-thd-n-have-big-difference

器件型号:TLV320ADC5120

各位专家:

当我测试 TLV320ADC5120 EVM 时、发现左通道和右通道之间的 THD+N 存在较大的间隙。 我不明白为什么需要您的支持来解决此问题。

测试设置:

电源:AVDD=IOVDD=1.8V。

输入设置:单端(1N 和2N 负输入引脚连接至接地)Ω、输入500mVrms 1kHz 正弦波。

PPC3设置:单端、线路输入、10kΩ Ω 输入阻抗、增益=odb、32位 I2S 从器件输出。

AP 输入时钟为 I2S 256fs fs=48K。 以 dB 为单位测试 THD+N。

测试结果如下所示:

THD+N
左通道-88.3dB/RIGHT 通道-68.1dB (DRE ON、2.5K、0dB 增益、500mV 输入)
左通道-87.8dB/右通道-72.7dB (DRE 打开、10K、0dB 增益、500mV 输入)
左通道-87.6dB/右通道-72.5dB (DRE 关闭、10K、0dB 增益、500mV 输入)

第2项测试未更改任何设置、只是将电源更改为 AVDD=IOVDD=3.3V。左右通道 THD+N 看起来正常。

AVDD=IOVDD=3.3V
左通道 -92.3dB/右通道-91.2dB (DRE ON、10K、0dB 增益、500mV 输入)

谢谢。

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否正在使用 EVM?

    1N 和2N 引脚是否直接接地?

    3. 1P、2P 引脚上是否有直流偏置?

    下图显示了连接器件的2种方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanay、

    感谢您的快速回复。

    是的、我们在 EVM 上进行测试。

    测试设置与图8-15所示相同、单端交流耦合输入、EVM 跳线如下所示:

    输入信号来自 AP 模拟不平衡输出、因此输入端没有直流偏置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表允许0.5vrms 的电压。  

    但是、您是否会介意尝试使用稍小的输入进行测试? 500mvrms 为1.414Vpp.Per也许 这太接近1.8V。  

    您可以尝试400mV 电压吗?