This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:时钟和电源序列- 7.3.4上电

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1109662/pcm1808-the-sequence-of-clock-and-power---7-3-4-power-on

器件型号:PCM1808

大家好、

在 PCM1808的第8页中、我们可以看到 上电复位功能的图。

我想问、如果在上电之前先发送时钟(VDD < 2.2V)、会发生什么情况?

因此、序列将为:

VDD < 2.2V 时的时钟输入     ->       VDD > 2.2V

而不是数据表上写入的内容、即:

VDD  > 2.2V        ->        时钟输入。

它是否仍能正常工作?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    器件仍应正常工作。 一旦 VDD > 2.2V、器件将计数1024个 SCLK 周期、然后恢复正常运行。

    此致、

    Jeff