This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:工业级和汽车级问题

Guru**** 2483385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1108831/tas2505-q1-question-for-industrial-and-auto-grade-level

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

请帮助我的客户提出以下问题。

1提供了 TAS2505IRGER 的工业规格与 TAS2505TRGERQ1的车辆规格之间的差异

2 如果工业级保护的静态电不够好、您是否有任何建议可通过外部组件提高稳健水平

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    与商用器件相比、汽车版本具有更高的工作温度限制和 ESD 额定值。
    另一个区别是、汽车版本具有可用于为 AVDD 轨供电的内部 LDO、虽然也计划包含该 LDO、但商用器件中不提供该 LDO。

    我们没有针对增强 ESD 保护的具体建议、因为这与每个系统要求都非常密切相关。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    感谢您的反馈。 另一个问题是如果客户在其电路中添加 ESD 保护影响。

    客户希望提高系统 ESD 保护强度、以便如果他们在这些领域添加 ESD 保护器件、是否正常?

    它们会影响音频性能吗? 欢迎提出任何建议。

    谢谢

    请参阅下面的粉色高亮区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如前所述、ESD 保护及其与音频信号的交互方式与每个系统密切相关。 以下是可能感兴趣的几个文档(可能还有许多其他在线文档):

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师