This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:技术查询

Guru**** 2651245 points

Other Parts Discussed in Thread: DEM-PCM2912AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1108667/pcm2912a-technical-query

器件型号:PCM2912A
你(们)好  
我们使用下面提到的 USB 音频编解码器 EVK 进行测试。
DEM-PCM2912AEVM —DEM-PCM2912AEVM 评估模块
 
请帮助我们澄清以下几个问题:  
  • 是否可以更改检测名称?
  • 是否可以设置 VID 和 PID?
如果是,请告知我们相同的过程。
 
 

此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    我们的编解码器专家今天不在办公室。 您将在星期一听到他的回声。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、很遗憾、您无法更改 USB 描述符。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的宝贵响应。

    此致,

    Divya