This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:ADC 输入阻抗

Guru**** 2813995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1107561/pcm9211-adc-input-impedance

器件型号:PCM9211

您好!

我们想知道 ADC 模拟输入阻抗范围。

典型值指定为10kohm。 但是、要知道 EE 系统前端增益误差、预期的最小和最大阻抗是多少?

一般而言、我们是否可以假设它的偏差在+/-10%以内?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    阻抗变化是制造工艺变化的结果、我们没有为此器件指定的最小值或最大值。 一般经验法则是、这些类型的参数通常会出现10%的变化、但遗憾的是、我们没有此器件的任何实际特性数据、因此请将其用作一般准则。

    通常、应选择驱动阻抗、使其远低于10k、这样10k 阻抗的任何变化都不会对输入电平产生显著影响。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    感谢您的建议、到目前为止、客户没有提出进一步的问题。

    此致、

    Mochizuki