This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:EMI

Guru**** 2540120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1108841/tas5825m-emi

器件型号:TAS5825M

我们已将 TAS5825m 设计到我们的系统中、并在实验室中进行 EMI 测试。 解决了具有两个频率在159Mhz 至174MHz 之间超过30dBuV/m 的 EMI 问题。他们有36.2和37.15的分辨率。如何解决这个问题。 您对此有什么想法。

注意:当扬声器关闭时、它们将降低至低于30dBuV。

谢谢
Welson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Welson

    您是否在 TAS5825M 中尝试过低 EMI 模式?

    详细信息在数据表的第33-34页中介绍。

    或许它可以为您提供帮助。

    谢谢。

    Jesse