This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:输出噪声较大

Guru**** 2483955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105687/tlv320aic3204-large-noise-for-output

器件型号:TLV320AIC3204

尊敬的先生:

HPL 的 AIC3204输出、HPR 在我的客户设计中似乎有很大的噪声。

MCLK:

编解码器增益集:35,85

LDOIN、AVDD、DVDD、REF 波形上没有噪声。

我是否可以有您的建议来改进?

谢谢。

e2e.ti.com/.../sche_2D00_u.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    支持编解码器的应用工程师不在办公室、因此如果支持质量较差、我很抱歉。  

    从这个旧线程中、这个问题可能与频谱中出现的带外噪声有关、 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730315/tlv320aic3204-tlv320aic3204-headset-dac-output-with-pop-noise-and-white-noise

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回复!

    如果有任何其他意见、请帮助更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur 将不在办公室、因此我已重新分配到 Sanjay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入数据是否通过 I2S 提供? 执行时序

    是否已连接耳机? 您能否取下耳机并查看引脚波形是否有任何改进?

    您还能查看 LOL 和 LOR 上的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    反馈如下。

    I2S:16位8kHz 采样率

    2.编解码器引脚25 HPR 开路,断开耳机连接,噪音相同。LOL 和 LOR 无输出。

    3.更改 LOL 或 LOR 的输出并断开耳机连接,HPL/HPR 没有输出,噪声似乎比以前小了一点。

    使用不同的 PCM 增益设置进行测试:

    顶部的 PCM 级别为16位的9%、如果将编解码器增益设置为与底部 PCM 级别相同、则噪声很大。

    底部的 PCM 级别为16位的70%。

    问题包括:

    1.编解码器的正确信号姿态是什么?

    2.编解码器的正确增益设置是什么?

    3.编解码器是否有任何示例代码?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    示波器不是测量噪声的最佳仪器。 根据设置和带宽的不同、噪声可能看起来比预期的要差、因为您可能会看到音频频带外的噪声。 您能否使用 Audio Precision 等仪器测量性能? THD+N 测量和 FFT 对于了解这是否是一个问题非常有用。  

    Brian