This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:如果 PCM1690可通过连接2个器件来支持16通道时分多路复用(TDM)?

Guru**** 2649975 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1107343/pcm1690-q1-if-pcm1690-can-support-16-channel-time-division-multiplexed-tdm-by-connect-2-pcs-of-devices

器件型号:PCM1690-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1690

您好!

我是 FAE、我想知道 PCM1690是否可以 通过连接2个器件来支持16通道时分多路复用(TDM)、我们的数据表中没有相关内容、但客户有此需求、您能提供帮助吗? 非常感谢!

BR、

Daoyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daoyan、

    遗憾的是、PCM1690不支持以菊花链方式将两个器件连接在一起以创建16个通道。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、谢谢您、客户想要16通道 TDM DAC、我在我们的发展蓝图中看不到任何问题、我们是否有解决方案来实现这一目标?

    BR、

    Daoyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daoyan、

    让我将此主题重新分配给 DAC 专家、以便就此提供建议。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daoyan、  

     我们在路线图中没有16通道 DAC、但理论上、它们可以并行使用2个 DAC、这与将输入流多路复用到各种 DAC 的概念相同。 但是、基本上您正在进行16通道 TDM、因此 需要根据数据表调整和检查您的时钟要求、使其处于限制范围内。

    此致、

    Arash