This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:最小输入电压范围

Guru**** 2544780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1107847/tlv320aic3204-minimum-input-voltage-range

器件型号:TLV320AIC3204

你(们)好

1、TV320AIC3204的最低可识别电压是多少?

2、将1mV 的电压输入到模拟输入引脚 IN_X、能否在不失真的情况下识别和放大该电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    最低可识别电压取决于位分辨率。 公式为0.375/(2^n)、其中 n 是位分辨率。 0.375Vrms 是满量程输入。  

    1mV 是可检测到的并且低于满量程电压、因此它应该是可检测的并且不会失真。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!