This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:SCKI 频率范围

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1107967/pcm1860-scki-frequency-range

器件型号:PCM1860

您好、先生、

我的客户希望在麦克风产品上使用 PCM1860、设计条件为 I2S 从模式、16位、立体声、44.1K 或48K。 SCKI 频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    表6将为您提供适当的 SCLK 值。 256*FS、384*FS、512*FS 均可工作。

    此致、

    Jeff