This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:需要了解如何使用 MCLK

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105863/tas5760m-need-to-know-how-to-use-mclk

器件型号:TAS5760M

尊敬的团队:

我想澄清几个与时钟有关的疑问。

1) 1)我计划添加  TAS5760M 提到的带有 NVIDIA Xavier AGX、LRCLK、SCLK 和我将从 SoM 提供的数据的芯片  
MCLK 呢?
NVIDIA 数据表中有 AUDIO_MCLK、我随附了它、我计划使用它  
 

您的团队是否有任何建议、

谢谢、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun。

    对于 TAS5760M、在硬件控制模式下使用时、串行音频端口(SAP)可接受 I2S 格式的数据。 但是 、您需要注意硬件控制模式下支持的 SCLK 速率、您可以参考 数据表第34页的表格进行参考。

    此致。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    美好的一天!!!

    感谢您的快速回复。

    我特别想问 MCLK

    请参阅此处所附的图片。

    我想问您、我是可以使用 Nvidia SoM 模块中的 AUDIO_MCLK 引脚来连接 TAS5760M 的 MCLK、还是需要使用外部晶体振荡器来连接 MCLK。

    如果我从 Nvidia SoM 模块提供它、则该 clk 是否将与同一 SoM 模块提供的其他 clk 同步。

    否则、我需要从外部晶体振荡器提供 MCLK。

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Arun。

    是的、您可以将 Nvidia SoM 模块中的 AUDIO_MCLK 引脚用于 TAS5760M 的 MCLK。 但是、应该注意的是、AUDIO_MCLK 需要满足相应采样频率和 SCLK 所需的配置。

    此致。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的澄清