This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:图7-15. 断电序列

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1107458/tas5825m-figure-7-15-power-down-sequence

器件型号:TAS5825M

各位专家、您好!  

客户询问断电顺序、图7-15显示 PVDD 关闭后 DVDD 关闭。  

如果序列变色、DVDD 下变色-> PVDD 下变色、则介绍的内容是什么?  

如果扬声器引起的反电动势高达4.5V 以上、器件的行为如何?  

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1. 关于第一个问题、在您设置器件下拉并等待6ms 延迟后、先下拉的 DVDD 或 PVDD 都可以。 但 我们建议您使用我们建议的断电配置。
    2. 关于第二个问题、您是不是说在您关闭输出电源时存在反电动势电压? 如果是、没问题、当您设置器件下拉时、芯片的输出为高阻抗、反电动势不会影响器件。

    此致。

    魏秋。