This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:输出噪声、即使在 I2S 未配置时也是如此

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1, TPA6211A1, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1102554/pcm1754-q1-output-noise-even-when-i2s-is-not-configurated

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA6211A1PCM1754

您好、专家、

我们的客户在其项目中使用 PCM1754-Q1 + TPA6211。 原理图如下所示。 当加电并撤消 pcm1754-Q1的静音(MUTE 引脚为低电平)且它们甚至不初始化 I2S 时、它们可以听到扬声器发出的噪声。 这是正常的吗? 什么原因会导致噪声? 我要求他们使用示波器测试 PIN8和9、但没有发现噪声。 您能为调试提供帮助并提供一些提示吗? 但斯克。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    您能否共享输出噪声的捕捉? 这是始终存在的噪声、如白噪声、还是只是短暂的瞬态、如杂音?
    您应该尝试将 TPA6211A1放大器的输入端接地、并检查是否仍有噪声。 基本上、让我们隔离信号路径上的每个器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复。 随附了详细的测试结果。

    [引用 userid="491956" URL"~μ C/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1102554/pcm1754-Q1-output-noise-evole-why-I2S-is 未配置/4085887#4085887"]是否始终存在此问题、如白噪声或只是像 pop /quote 这样的短暂瞬态?]

    我想它就像白噪声。  

    [引用 userid="491956" URL"~/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1102554/pcm1754-Q1-output-noise-evole-when -I2S-is 未配置/4085887#4085887"]如果仍有噪声放大器输入、应尝试交流耦合到 GND [引用 TPA6211A1/quote。]

    您是说将示波器设置为交流耦合进行测试吗? 我假设客户使用直流耦合器来实现、但您可能仍然可以发现噪声。 谢谢。

    只需再添加一个问题。 对于下面的 I2S 格式、如何确定 LSB 的"N"个数量? 是固定的吗?  

    e2e.ti.com/.../rt1176_2D00_PCM1754-audio-noise-problem.docx

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气、

    [~ userid="496843" URL" URL"/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1102554/pcm1754-Q1-output-noise-evole-when -I2S-is 未配置/4085917#4085917"]您是说将示波器设置为交流耦合进行测试吗? 我假设客户使用直流耦合器来实现、但您可能仍然可以发现噪声。 谢谢。[/引述]

    不可以、我是说 C228和 C229的输入侧短接至 GND、以便将放大器输入与 DAC 输出分离。

    您能否澄清以下情况是否存在噪声?:

    • TPA6211A1未通电/PCM1754未通电
    • TPA6211A1已通电/PCM1754未通电
    • TPA6211A1未通电/PCM1754 已通电并静音
    • TPA6211A1未通电/PCM1754 已通电且未静音
    • TPA6211A1已通电/PCM1754 已通电
    • TPA6211A1已通电/ PCM1754 已通电并取消静音
    [~引脚 userid="496843" URL"/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1102554/pcm1754-Q1-output-noise-evole-when -I2S-is -not configurated-/408597#4085917]\n 仅添加一个问题。 对于下面的 I2S 格式、如何确定 LSB 的"N"个数量? 是固定的吗?  [/报价]

    偏移位的数量取决于主机配置、例如、如果主机的时隙长度为32位、但字长为24位、则会有8位偏移(N = 8)。
    请注意、PCM1754支持 I2S 格式的16位和24位字长度。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复。 下面是客户的一些反馈。 请帮助。 由于它们很快就会发生 DV、所以我们的日程安排非常紧张。 谢谢。

    • TPA6211A1未供电/PCM1754未供电--无噪声  
    • TPA6211A1已通电/PCM1754未通电--无噪声  
    • TPA6211A1未通电/PCM1754 已通电并静音-无噪声  
    • TPA6211A1未通电/PCM1754 已通电且未静音--无噪声  
    • TPA6211A1已通电/ PCM1754 已通电并静音-无 噪声  
    • TPA6211A1已通电/PCM1754 已通电和未静音-有 噪声  
    它们还可为 PCM1754供电并撤消静音、为 TPA6211供电并使其静音、无噪声。 仅当 PCM1754和 TPA6211均已通电并取消静音时、即使在发送 I2S 之前、噪声才会出现。 根据我的理解、我想 PCM1754-Q1会增加噪声。
    除此之外、客户还有其他奶嘴。 它们将测试点单独接地、这意味着它们一次只接一个点。 orking 条件为 TPA6211A1 powered / PCM1754 powered 并静音、而不发送 I2S。  结果非常有趣。
    • 将 TP74接至 GND--噪音消失
    • 将 TP73连接到 GND--噪声是较小的一半
    • 将 TP202连接到 GND--噪声的一半更小
    • 将 TP203连接至 GND--无变化。
    我真的不明白为什么他们可以得到这种测试结果。 请尽快提供帮助、因为他们正在推动。 详细的原理图已附在前面。 如果您需要其他信息、请告诉我。 谢谢。
    BR、
    ElecCheng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气、

    请分享其数字输入信号的捕捉、很可能格式或时序不正确。
    但是、如果输入数据在边缘检测、偏移位和长度方面不正确、您可以在 PCM1754上配置的内容不多。 输入数据必须遵循您之前共享的捕获的描述:

    [~用户名="496843" URL" URL"支持/audio-group/audio-f/audio-forum/1102554/pcm1754-Q1-output-noise-evole-when -I2S-is 不可配置/4085917#4085917"]

    [/报价]

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    有两种异常情况:

    •  即使在发送 I2S 之前也能听到该噪声。  
    • 发送 I2S 后、噪音较大

    对于第二种情况、它可能与 I2S 相关。 我肯定会与客户合作以获得 I2S 波形。 但对于第一个问题、您能否也提供一些提示、因为客户和我正努力首先解决这个问题? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我不建议在没有 I2S 的情况下取消设备的静音、在没有播放音频的情况下取消静音的用例是什么?
    不管怎样、我将检查其他可能相关的内容。

    对于第二种情况、我们需要确保格式正确、请尝试从主机端进行不同的边沿和偏移配置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气、

    此外、请分享他们的输入时钟 SCK、BCK 和 LRCK 的捕捉。
    这些时钟必须在指定范围内、并且 SCK 与 LRCK 的比率也很重要:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    是的、我同意您的观点、即没有 I2S 和取消静音是不寻常的情况。 但噪声确实存在、 这非常奇怪。 因此、我们强调这一点是为了找出一些潜在的问题。 这个问题似乎与 I2S 无关、因此我们只需将其视为两个问题、然后按相同的方式处理。 这个问题已经等待了一周、但我们仍然没有取得太大的进展。 客户正在推动、因为它接近 DV。 我真的需要您的帮助。 感谢您的理解。

    我将按照您的建议测试波形。  

    BR。

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我将跟进一些直接的消息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    有关此问题的任何更新。

    TPA6211A1可在 PCM1754断电且 TPA6211输入由标准信号发生器供电的情况下单独进行检查。

    可为器件提供1kHz 正弦波、并可检查扬声器的声音是否存在噪声。 如果没有噪声、则器件正常。

     

    PCM1754还应使用数字输入进行独立测试并提供。 应在示波器上看到模拟输出。

    如果这也正常,则问题可能是接地问题。