This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:输出临时冲突

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105024/lm4871-output-temporary-conflict

器件型号:LM4871

您好!

我想知道、当两个 LM4871的输出暂时连接在一起时、两个 LM4871和一个扬声器会受到什么样的影响。

LM4871用于冗余系统中的卡上。 当该卡被另一个卡替换而没有系统关断时、LM4871的输出会暂时连接在一起、持续时间约为10到几个100ms。 但是、两个 LM4871的输出电平可能不同、因为它不是并行驱动。

我怀疑大输出电流可能流经两个器件的输出、但我无法从数据表中了解两个 LM4871是否可能损坏或输出是否受到保护。

感谢您的任何反馈。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    如前所述、这可能会导致输出端出现瞬态电流峰值。 数据表仅提到热关断保护、因此如果电流瞬态导致器件发热、则可能触发热关断保护。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    顺便说一下、LM4871热关断保护的温度阈值是多少?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结温不应超过150度。 这应该是触发保护的温度