This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA137:INA137PA NRND 状态;INA134PA 激活

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA137, INA134, LME49720, INA1620, INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1107279/ina137-ina137pa-nrnd-status-ina134pa-active

器件型号:INA137
主题中讨论的其他器件: INA134LME49720INA1620

为什么 INA137的穿孔版本不推荐用于新设计"NRND"、但 INA134PA 不推荐?

6dB INA137在专业音频应用中更有用、因为它允许在+4 dBu 标称输入下使用+/-15V 电源时具有23dB 余量。 作为单位增益、INA134仅提供不可接受的17dB 余量。

INA134是单位增益、因此在和差分电路中很有用。

这两个器件都有应用、通孔中仍有生命。 请重新考虑:这几乎和几年前 LME49720的基本停产一样愚蠢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们必须将器件移至 NRND 的原因有很多、很多时候都与裸片相关、但有时也因为封装或引线框相关的原因。  我无法对此进行具体评论、但我可以告诉您 INA137PA 和 INA134PA 的体积都很小。

    同意 INA137的优势和-6dB 的优势; 我们在 PDIP 中没有任何其他类似的差分放大器选项、但如果您可以采用不同的封装、则可以查看 INA1620。  INA1620 具有集成电阻器对(1k/1k)、具有出色的匹配、但即使电阻器之间的匹配也很好、当然、噪声和 THD 也是一流的。

    还有其他非音频器件、例如 用于 SOIC 的 INA592、也可以正常工作。   

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    没问题、请告诉我、我们是否可以采取任何其他措施来帮助您。

    此致、
    Mike