This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:为什么 TAS5805MEVM 的两个通道的 CAP 不同?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1107430/tas5805mevm-why-the-cap-is-different-for-two-channels-of-tas5805mevm

器件型号:TAS5805MEVM

大家好、

为什么通道2的 C24/C25比通道1大? 设计目的是什么?

此外、数据表参考设计中还有铁氧体磁珠 L5。 何时需要?

感谢您的帮助!

Marc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    通道2 具有此大容量电解电容 、能够处理 在  高输出功率下驱动低频信号的情况(例如、低音炮/PBTL)。 因此、它必须具有更大的去耦电容器(C24/25)、以帮助在  这些  条件下稳定 PVDD  、从而在不影响声音质量的情况下驱动更高的输出功率。

    L5铁氧体磁珠用于滤除产生系统 PVDD 轨的输入电源电压(例如 SMPS)。 EVM 没有该铁氧体滤波器、因为它通常连接到稳压工作台电源。 是否需要 L5取决于 PVDD 电源轨发送到器件的清洁程度。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Prithvi