This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:电荷泵的输出电流

Guru**** 2483415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1107254/tpa6130a2-output-current-of-charge-pump

器件型号:TPA6130A2
主题中讨论的其他器件:LMV822

负电荷泵能否产生足够的电流来驱动一两个低功耗运算放大器? 我想使用两个双路 LMV822、因此典型电流大约为1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerry、

    不建议使用电荷泵为外部器件供电、因为它用于为内部放大器供电。  

    Brian