This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:音频环路测试问题。

Guru**** 2582685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1107229/tlv320aic3107-audio-loop-back-test-issue

器件型号:TLV320AIC3107

尊敬的 TI 团队:  

 我在进行音频回路测试时遇到了一些问题。  

  下面是一些测试设置。

当前设置: 48kHz 采样率/数据深度16位/I2S 通信/由 MCU STM32H747控制

音频 HPLOUT 输出寄存器设置如下

寄存器1:0x01
寄存器0:0x00
寄存器7:0x0A
寄存器9:0x00
寄存器14:0x80
寄存器37:0xe0
寄存器38:0x06
寄存器41:0x00
寄存器43:0x00
寄存器47:0x80
寄存器51:0x39
寄存器11:0x01

差分(LINE2LP/LINE2RP)输入寄存器中的音频设置 如下。

寄存器1:0x01
寄存器0:0x00
寄存器7:0x0a
寄存器9:0x00
寄存器20:0x80
寄存器15:0x00
寄存器16:0x00
寄存器19:0x7f
寄存器22:0x7f

通过音频分析仪 AP525测试音频信号输出和音频信号测量时没有问题。

现在、环路测试有如下新的测试要求。
通过音频输出端口 HPLOUT 到 DUT、然后返回到音频测量端口 LINE2LP/LINE2RP 进行测量。

HPOUT --> DUT --> LINE2LP/LINE2RP

我当前设置为以下值。

音频输入:
寄存器1:0x01
寄存器0:0x00
寄存器7:0x0a
寄存器9:0x00
寄存器20:0x80
寄存器15:0x00
寄存器16:0x00
寄存器19:0x7f
寄存器22:0x7f

音频输出:
寄存器14:0x80
寄存器37:0xe0
寄存器38:0x06
寄存器41:0x00
寄存器43:0x00
寄存器47:0x80
寄存器51:0x39
寄存器11:0x01

如果未连接 DUT、则音频输出和输入根本不应相互影响。

但在实际测试中、发现当输出和输入端口悬空(未连接任何部件)时、LINE2LP/LINE2RP 也可以测量音频 HPOUT (设置1Vpp/5kHz)的频率

但 dBV 值确实非常小、大约-78dBv。

是否有一些寄存器设置错误或设置不足导致内部耦合?

如果缺少任何信息或需要我提供、请告诉我、然后请帮助确认、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想更好地理解这一点。 设置是否如下所示?  

    输入(数字) - HP OUT 时的输出。

    此 HP OUT 信号将发送到另一台设备。 该器件的输出被馈送到编解码器的模拟输入。 您希望将该信号数字化并加以检查。

    --------------------------------------------

    在您的设置中、当输入引脚断开时、您测量 HPout 信号的某些元素。 您能否尝试使用1uF 电容器将输入引脚接地、然后检查数字化信号中是否存在噪声? 这将有助于确认拾取点本身是否为输入引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    是的、 设置正如您所说的。  

    我 在每个  LINE2LP 和 LINE2RP 的接地端添加了1uF 电容器。  

    我对它做了一些测试、 实验数据在附件中。

    测试条件:  

    • 寄存器设置与之前相同。
    • 输入 和输出均为开路。
    • HP 输出:1Vp-p /5kHz。
    • LINE2LP 和 LINE2RP 是差分输入。

    附件中有两个页面。

    一个没有1uF 电容器、另一个是1uF 电容器接地。

    添加电容器后、我也会分析数据。
    如图所示、频率约为19k
    我是否可以将其视为该频率下的噪声?

    或者 如何将其定义为噪声。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../Audio-test-for-cap-and-capless.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我建议关闭数字输入、该输入在 HP OUT 时提供输出

    设置模拟输入以数字化信号。 请设置48kHz 的采样率。  在1kHz 时施加0.5vpp 信号并观察数字输出、

    这将检查您的 ADC 路径。