请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1106240/tas5411-q1-output-waveform-issue
器件型号:TAS5411-Q1你(们)好。
我的客户在 T-box 中使用 TAS5411、输出为4 Ω。 当客户将输出调整到2W 以上时、输出波形出现问题、如下面所示、您能告诉我原因是什么? 谢谢!
- 输出 VRMS 为2.85V、输出功率为2W。

- 输出为3W、波形异常。
- 原理图

谢谢!
Jiawei