This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:MICBIAS 和 MCLK 问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104315/tlv320aic3104-micbias-and-mclk-question

器件型号:TLV320AIC3104

各位专家、您好!

我对 TLV320AIC3104电路有疑问。

1.海地文职人员特派团
如果客户将单端与 MIC2L/R 配合使用、是否需要像差分用例那样连接 MICBIAS?


2. MCLK 输入
您是否有任何推荐的 MCLK 时钟频率?
通过使用 音频编解码器/ADC PLL 计算器(SLAR163.ZIP)、我们无法找到满足 PLL 一致性部分的值。


谢谢、此致、
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    此处的 MICBIAS 仅用于为麦克风供电。 它应与突出显示的区域相同、但请参阅您的麦克风型号、了解如何使用 MICBIAS。

    大多数音频时钟都能正常工作。 有关12.288MHz 的示例、请参阅下面的

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF - SAN、

    感谢你的答复。
    关于麦克风型号、您的意思是客户计划连接的是麦克风规格?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    是的、我指设计中使用的客户麦克风规格。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF - SAN、

    好的、我认为规范是关于麦克风本身的。
    对于哪种麦克风、我们需要进行连接?
    客户计划使用 I/F 为3端子的麦克风: 12V (+)、(-)、麦克风信号。
    在这种情况下、麦克风可以从12V (+)、(-)获得电源、因此我们不需要像示例那样进行连接?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JEFF - SAN、

    可以给我答复吗?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    很抱歉耽误了我的时间,上周我不在办公室了。

    在您的情况下、您似乎可以获得所提到的12V 电源。

    此致、

    Jeff