This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:将 DIT 从 SPDIF 更改为 I2S、同时将模拟输入更改为 SPDIF

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105895/pcm9211-dit-from-spdif-to-i2s-at-the-same-time-analog-in-to-spdif

器件型号:PCM9211

大家好、

有关 PCM9211的 ADC 的更多信息。 在配备 PCM9211的电路板上、 将 A 转换为 D 作为 I2S 转换为 IO (如 MPIO_B 或 MainOUT 端口)时、可将 SPDIF 输入的 DIR 处理生成的 CLK 用作 ADCLK。 ADCLK 似乎可被用作 ADCLK 并且 AD 输出是可能的。 但是、要同时进行 DIT、并输出 SPDIF、是否需要单独输入 CLK? 是否需要单独输入 CLK?

客户想要做的是将 SPDIF 信号输入 DIT 为 RXIN0、并从 MainOUTPUT 输出 I2S。 同时、他们希望将模拟信号输入 AD 到 VINL/VINR、DIT 结果和从 MPO_0输出 SPDIF。

在这种情况下、如果客户单独将 I2S SCK 输入 MPIO_C、ADCCLK 可以通过在 ADC 设置中将 MPIO_C 的函数设置为 ADC_stand-aloneOperation 并将 I/Fmode 设置为 MasterMode 来将 ADC 输出处理为 DIT 输出。 但是、是否可以输出此用途以外的 DIT? 如果可能、客户希望在不将 I2S_SCK 输入 MPIO_C 的情况下实现他们想要的目标 是否有办法实现这一点?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    我们将尽快查看此查询。

    我们团队中的大量人员目前不在办公室。 对于我们的支持出现任何延误、我深表歉意。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以制作客户要求的手工绘制的方框图。 很抱歉,意大利空间局未能完全理解书面文本