This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:Win11兼容性

Guru**** 2793915 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1106602/pcm2912a-win11-compatibility

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件: PCM2912

您好!

 PCM2912A 是否可用于 win11系统? 如果不是、我们还可以推荐其他替代方案吗?

我的客户 在其设计中使用 PCM2912 (NRND) 、但无法在 Win11系统中使用。

谢谢。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    很抱歉我们的答复有延误。 该器件完全符合 USB 类标准、这意味着它不需要自定义驱动程序、并且可与所有最新版本的 Windows 配合使用。

    Brian