This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:格式支持(TDM4/TDM8)

Guru**** 2484065 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104697/pcm1840-format-support-tdm4-tdm8

器件型号:PCM1840

大家好、

根据7.3.2节中描述的引脚格式、它仅支持输出具有32位时隙宽度的 TDM 4。

但第7.3.3节的表3显示它支持 BCLK/FSYNC = 256。 与第7.3.2节中提到的内容冲突、编解码器仅支持具有32位时隙宽度的 TDM4。

根据文档、编解码器更有可能 不支持 TDM8。

您可以帮助 评论一下吗? 谢谢你。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    正确的是、该器件不支持 TDM8、因为它不会输出8个数据通道、仅输出4个数据通道。 但是、由于器件只会将插槽5-8留空、因此 TDM8计时仍然有效。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否意味着 PCM1840仍可以输出8槽 TDM、但有效数据只能放在前4个槽中? 由于我们要连接到 PCM1840的音频放大器当前接收8槽 TDM、其中前4个或后4个槽填充了有效数据。


    此致。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    有什么意见?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    很抱歉耽误您的时间、Jeff 在过去一周内已不上班、明天将返回。 但我同意前4个插槽将是有效数据、其余4个插槽将为空。

    Brian