This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:IEC61937

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104431/dir9001-iec61937

器件型号:DIR9001

DIR9001 IC 能否支持或接收 IEC61937格式并转换为立体声( I2S )?  

由于输入来自支持杜比格式的电视(SPDIF)、DIR9001是否将接收信号(SPDIF)并转换为立体声(I2S)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    要回答您的问题、我应该指出 DIR9001是一款能够接受高达108kHz 采样率的 S/PDIF、EIAJ CP-1201、IEC60958和 AES/EBU 的音频接收器。  

     DIR9001的串行音频数据输出格式为24位 I 2S; MSB 优先、24位左对齐;MSB 优先、16位、24 位右对齐。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复
    但我怀疑它是否会通过 SPDIF 接收杜比/DTS 格式并转换为2通道(I2S)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持 DOLL/DTS 到2通道 I2S。 时钟速率通常非常不同、因此不起作用。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arash
    您能不能建议支持的任何其他 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 我不知道有什么部分、大多数团队都在6月第一周结束时才结束。 我可以询问并告诉您 我们是否有这样的 IC。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听到任何人说我们可以提出一个部分,所以我认为这是最后的答案。

    此致、

    Arash