This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:详细的功耗特性?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1106662/tlv320aic3262-detailed-power-consumption-characterization

器件型号:TLV320AIC3262

您好!

我已经查看了数据表和应用参考指南(SLAU309、适用于 p/n TLV321AIC3262)。  但我仍然无法确定该器件上各个电源引脚在最坏情况下的功耗。  应用参考指南第2.6.2节(ADC 功耗)和2.6.3节(DAC 功耗)中的每个表提供了一般功耗指导。  但无法判断该功率中有多少灌入了每个不同的电源输入。  而且、并非所有电源都以基准为基准。  例如、请参见下面 SLAU309的表2.6.3.1。  给定的通用功耗数的分布没有细分。

我需要特定的功耗信息来实现功率预算和 PCB 设计(PCB 迹线电流容量定义)。

我在该系列中找到了不同器件型号的"功耗特性"文档(SLAA468B)、其中包含更具体的详细信息、类似于我正在寻找的内容。  例如、请参阅下面 SLAA468B 中的表44。  在此示例中、按电源划分功耗。

TLV321AIC3262是否有类似的文档、其中包含更详细的功耗细分信息?  我至少需要器件中每个电源的绝对最坏情况功耗数字:IOVdd、DVdd、AVdd1_18、AVdd2_18、 AVdd4_18、  AVDD_18、AVdd3_33、HVdd_18、CPVdd_18、RECVdd_33、 SLVdd、SRVdd 和 SPK_V.

我们非常感谢您提供任何指导。

提前感谢、
Paul Willis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 详细的每个电源引脚电流明细表。我可以尝试进行猜测、得出电源引脚额定电流的粗略近似值

    我假设正在运行立体声 ADC、立体声 DAC、耳机放大器和扬声器放大器。

      

    此图假设所有1.8v 电源并具有39mw 输出。 I=39mW/1.8=21mA

    ------------------------------------------

    在 SLVDD/SRVDD=5.5V 时、扬声器放大器的额定值为 Po = 1.7w

    应用 N=0.9。 PIN=2*1.7/0.9 =3.7w  I=3.7/5.5=0.68A

    ------------------------------------

    耳机放大器在 16欧姆时的额定功耗为 Po = 15mW。 这是一个0.5Vrms 信号。

    耳机放大器的每个电源将提供半波正弦电流脉冲。

    VPK=Vrms*1.4=0.7V

    IPK=2*VpK/16

    IPK=0.7*2/16=87ma。

    HVDD 和 Cpvdd 咖喱87ma。

    总之、它是第一个近似率

    SLVDD/SRVDD 引脚为1A。

    HVDD、CPVDD 引脚为100mA

    AVDD 的1.8V 布线额定电流为25mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这非常有用、可以解决我的问题。  非常感谢。