This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1677:TINA-TI 的压电模型

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1677, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105016/opa1677-piezo-model-for-tina-ti

器件型号:OPA1677
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

OPA1677的数据表显示了专为压电传感器麦克风设计的幻象供电前置放大器的原理图(请参阅图8-1)。 它指出电路的 TINA-TI 仿真可用、但我找不到。 我对压电传感器使用的模型特别感兴趣。 是否有人知道这里使用的仿真模型、或者是否可以下载原理图的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    OPA1677的工程师在美国假日周末至周二期间不上班。  您可以在 此处找到类似的讨论、其中压电接触式麦克风在仿真中表示为电容器、但我将 在星期二让 OPA1677应用工程师返回并了解详细信息。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    仿真电路不可用、但为了方便起见、我在 Tina TI 中创建了该电路、并使用了产品数据表中所述用于结果的电容。 我使用几个不同的电容值检查了-3dB 点、它似乎与数据表中所述的低转角频率公式一致。 我的仿真增益略高于数据表中的结果。 我怀疑数据表中的数据是在发布之前通过模型的早期版本进行测量或完成的。 请参阅下面随附的 Tina 仿真电路。  

    e2e.ti.com/.../OPA1677-Piezo-Mic-Amp.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。 这已经回答了我关于一种仿真压电元件的方法的问题。 我已经尝试运行您的 Tina 文件、但它出现"显示语法元素"错误。 第262行{SCK}'。 您是否知道该误差的含义? 此致、Robin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    我已重新下载该文件、似乎正在为我运行。 您是否仍然遇到问题?

    此致、

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。 它仍然不会运行、但不用担心。 现在或许是一个了解 PSpice for TI 而不是 TINA 的好时机。 我将在那里重建它、看看我是如何开始的。 感谢你的帮助。 此致、Robin。